This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:TPS53315 EN 引脚的绝对最大电压低于 VIN?

Guru**** 2606645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672684/tps53315-tps53315-en-pin-absolute-maximum-voltage-less-than-vin

器件型号:TPS53315

阅读 TPS53315的最新版本数据表、列出了 EN 引脚的绝对最大电压为7V。 对吗?

我遇到的其他器件将其绝对最大电压列为 VIN +一些偏移(例如0.6/1.2V)、并且通常会显示或允许 EN 直接连接到 VIN。

如果我使用的 VIN 为5V、但我计划使用12V (这是我对该芯片感兴趣的部分原因)、这不是问题。

我是需要在电路板上设置另一个器件来驱动该引脚、还是数据表错误?

EN 上的输入电流列在1uA --是否有一个比仅仅添加另一个稳压器来在不同的电压下驱动引脚更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、EN 上的绝对最大值为7V。如果需要使用 VIN 作为 EN 的输入、可以使用电阻分压器将输入降低至 EN。