This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:测试建议

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672648/bq34z100-g1-recommendations-for-test

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用的系统使用 bq34z100-G1电量监测计芯片来监测电池的运行状况和运行状况。

对于如何检查我从 bq34z100-G1芯片获得的读数的精度、您有什么建议吗?

我正在测量电压、电流、温度和 SOC

我主要关心如何确定 SOC 的精度。

谢谢、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    SoC 是相对的、实际上在温度或负载条件发生变化时预期会发生变化、但如果在放电期间保持温度和负载恒定、则很容易计算精度。 您将需要捕获监测计寄存器的日志文件、最好是每秒一次、从满时放电到空时开始。 使用 bqStudio 捕获日志文件是最简单的方法、但您也可以使用主机处理器从监测计读取和存储数据。 将日志文件导入到电子表格中。 然后集成电流以确定您的总 calcFCC (从满到空的总容量)。 现在、在新列中、您可以通过从 calcFCC 中减去直至该点的积分电流来重新计算每个点的 calcRemCap。 然后计算 calcSOC = calcRemCap / calcFCC。 真实 SOC 和报告 SOC 之间的差异可能是您的最后一列。 绘制电压、报告的 SOC 和计算的 SOC 以及差异。

    如果您的负载或温度发生显著变化、那么当然、在变化之前在 SOC 中的预测将具有较高的"误差"、但这不是真正的误差。 重要的是、监测计能够平稳地收敛为空。