This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:Outcap 值

Guru**** 2610605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671315/tps56428-outcap-value

器件型号:TPS56428

尊敬的先生  

我已将12V 至5V 的 TPS56428用于 USB 端口。

我可以在输出侧放置470uF 电容器吗?

还是建议 使用最大输出电容值?

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    数据表中 Cout 的值为20uF~68uF、因此最好不要使用470uF。 较大的电容意味着较小的交叉频率、这将导致不稳定。

    此外、470uF 电解电容器?TPS56428采用 DCAP2模式、  陶瓷电容器或低 ESR 电容器更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价  

    是的、470uF 是 电解电容器。

    我们的设计需要为 USB 端口提供5V 电源、而 USB 端口需要大于120uF 的输入电容器、如果我们在 TPS56428输出侧放置120uF 陶瓷电容器、这是可以的吗?

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、120uF 还行、但瞬态性能不是很好。 谢谢!