This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895MEVM-664:BQ25895MEVM-664

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670095/bq25895mevm-664-bq25895mevm-664

器件型号:BQ25895MEVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25895

大家好  

我将 BQ25895M-IC 用于电池充电管理系统。 我的问题是、首先要给我的附加设备(手机、ipad、iphone 和其他电子设备)充电、然后在电源输入同时可用时给移动电源电池充电。

简而言之、它将首先为连接的器件充电、然后开始新的充电周期、以便主移动电源电池充电。 使用此功能、它将首先对电池的所有电量进行放电、并从 零开始对电池充电。

那么、是否有任何方法可以实现此功能。

谢谢

SR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    当 VBUS 被插入时、bq25895可为电池 BAT 充电、或者当 VBUS 不可用但不同时提供时、在 PMID 上提供5.XV 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我理解您的回答。

    但是、我需要知道的是、当存在电源输入且器件同时连接到移动电源时、移动电源电池仍有60%的剩余电量(意味着未完全放电)。 因此、此时电源必须首先为连接的器件充电、然后启动(从特定级别放电%开始)为移动电源充电。

    在这种情况下、电池必须完全放电(或根据要求达到某些预定义的%)、然后开始从放电状态到完全充电状态对移动电源进行充电。

    因此、简而言之、它必须首先为连接的器件充电、然后在电源输入同时连接时为移动电源充电。

    谢谢你
    SR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设器件连接在 PMID 上、移动电源电池为 BAT。  如果是、由于 VBUS 和 PMID 之间只有一个 FET、因此 在充电 模式下、PMID 上的器件从 VBUS 中拉出未稳压电流。  任何剩余的电流/功率将进入 降压转换器、以便在 BAT 下为电池充电。  这不是 一个有效的运行条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的