This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40193:针对 Xilinx Artix 7 (XC7A200T)的电源解决方案建议

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40193, TPS54550, TPS53119, TPS54622, TPSM84824, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671511/tps40193-power-solution-suggestion-for-xilinx-artix-7-xc7a200t

器件型号:TPS40193
主题中讨论的其他器件: TPS54550TPS53119TPS54622TPSM84824TPS54824

大家好、我们正在设计一款基于 Xilinx Artix 7 (XC7A200T) FPGA 器件的产品、并正在寻找 TI 电源解决方案的一些建议。

由于我们的设计具有高性能、FPGA 的估算功耗(来自 Vivado)约为10W、 这意味着电源必须能够为 VCCINT (FPGA 内核电压)提供10A 输出。 我指的是一些旧设计、使用了以下芯片组。 我想知道这是否仍然是一种可行的方法和最具成本效益的解决方案?

感谢您的任何帮助和建议!

输入为来自 USB 的5V 或12V

TPS40193 (最大20A)- VCCINT、VCCBRAM 1v0

TPS54550 (6A)- VCCAUX 1v8

TPS54550 (6A)- VCC0 3V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xiaosen、
    根据您列出的内容、我认为该解决方案是可行的。 对于高电流轨、TPS53119是一个具有成本效益的好选择。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mathew 的推荐。
    为了简化设计并降低成本、是否有集成电源解决方案来替代两个 TPS54550? 我们不会从这两个电源消耗太多功率。 我做了一个快速检查、器件 TPS54550的价格也很高、如果没有集成解决方案、是否有替代方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此文件中的一些 recommendationse2e.ti.com/.../5A-solutions.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这真的很有帮助! 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaosen、

    我建议使用 TPS54550替换 TPS54622或更新版本的 TPS54824。 如果您更喜欢某个模块、还可以查看刚刚发布的 TPSM84824。

    希望这对您有所帮助。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我刚刚发现、在 TI WebBench 上、您可以选择 FPGA 型号名称、电源设计会通过器件选择自动生成、甚至会生成所有原理图和 PCB 设计文件供您导出。  

    这真的很方便、尤其是对于设计经验有限的我来说、但我想听听你对它的意见、如果有需要我对这些汽车给予额外的关注。 谢谢