This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192的 STAT 信号占空比问题

Guru**** 2559560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682560/bq24192-the-stat-signal-duty-cycle-issue-of-bq24192

器件型号:BQ24192

您好、先生、

我在我们的产品上设计了 BQ24192电池充电器 IC。 当输入直流(12V)至 BQ24192的 VBUS 但没有时

电池、测量的 STAT 信号 I 不是1Hz 脉冲。 它也可以在 BQ24192 EVM 上重复。 请参阅

附加文件。 您是否会帮助检查此波形是否正常? 谢谢。

此致、

插孔

e2e.ti.com/.../BQ24192-STAT-signal.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    这不是该波形的预期结果。 您能给我提供有关您的设置的更多信息吗?

    1.您的上拉电阻是设置为 VBUS 还是 VSYS?
    2.是否有任何东西连接到 BAT 和/或 SYS?
    3.您要测试的故障条件是什么?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    发布的用户4935473的问题相同。  他将回复您的请求。 请忽略 我 的帖子。

    此致、

    插孔