This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61100:LDO 引脚配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61100, TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672185/tps61100-ldo-pins-configuration

器件型号:TPS61100
主题中讨论的其他器件: TPS61020

您好!

我目前在现有设计中采用了 TPS61100。 我没有使用 LDO、并已将 LDOEN 接地。 LDOOUT 连接到 LDOSEENSE。

我不确定如何配置 LDOIN 引脚-我可以将其保持悬空、还是应该将其连接到1.5V 至7V 范围内的电压(来自电气特性表)? 除了 EVM 上提供的电路外、我找不到任何用于将 LDOEN 引脚接地的应用原理图。 我看到有一个跳线可用于将 LDOEN 接地、但 LDOIN 保持与电压相连。 非常感谢您在这里提出的建议。

此外、您是否看到我的当前配置有任何问题?

谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通知支持此器件的工程师、您很快就会得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    只要将 LDOEN 接地以禁用 LDO、就可以使 LDOIN 引脚保持悬空或将其连接到电压。 也可以将 LDOOUT 连接到 LDOSENSE。

    不建议在新设计中使用 TPS61100。 如果您的应用仅需要升压转换器、我建议 您使用 TPS61020。

    谢谢

    Gavin