This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:参数范围未定义

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697406/lm25116-undefined-ranges-for-parameters

器件型号:LM25116

LM25116数据表仅列出了电流感应放大器增益为10、斜坡发生器跨导为5uA/V、误差放大器单位增益带宽积为3MHz 的标称值。 是否有关于这些参数之间的范围的任何其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    我将此请求提交给我们的 LM25116专家 Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这就是我们在数据表中提供的所有内容。 我怀疑 CS 增益非常精确。 我将进一步调查。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    斜坡发生器 GM 限值可通过数据表 EC 表中提供的斜坡电流1和斜坡电流2测试间接得出。

    理想情况下:IRAMP = GM (VIN - VOUT)+ 25uA。

    更准确地说、斜坡电流1 = gm *(VIN - VOUT)+斜坡电流2、其中斜坡电流1和2在 EC 表中提供。
    => gm =(斜坡电流1–斜坡电流2)/(60V - 10V)= 5.14uA/V 标称值。

    斜坡电流有些相关(在数据表中不明显)、因此获取电流的最小值和最大值为 gm 提供了一些指导、例如:(335uA -35uA)/(60V - 10V)= 6uA 最大值 和(235uA -21uA)/(60V - 10V)= 4.28uA 最小值

    此致、
    Tim