This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电流感测引脚上的最小电压是多少?

Guru**** 2613555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672656/lm3478-what-is-the-minimum-voltage-on-the-current-sense-pin

器件型号:LM3478

LM3478的数据表未在绝对最大额定值中为电流感测引脚规定最小电压。  我在 SEPIC 设计上有一个变化、当 FET 关闭时、这将导致该引脚低于接地值。  我需要知道我可以在不损坏芯片的情况下实现多低的接地值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常应用中、我们没有预期 Isen 为负。 如果在您的电路中将其驱动为负、则最小限值应为-0.4V。 进一步的负电压可能会导致 IC 故障甚至损坏。 在 AGND 和 ISEN 引脚上使用良好的肖特基二极管(0.4V)来钳制负电压并保护 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!