This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063的参考设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700079/mc33063a-the-reference-design-of-mc33063

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: LM3478

您好!

我们在升压直流/直流设计中使用 MC33063、所需参数:电压输入为10.5 -15V、电压输出为23-24V、电流输出大于1A、

我们不会在网站的 webench 中完善该参考设计、 您能不能帮助向我们展示任何适合所需参数的参考设计、谢谢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MC33063A 无法支持该输出电容器。 输出能力应约为200mA
    您应该选择类似 LM3478的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我们更改外部晶体管并将 OG 输出电流增大到1A、 是否可行?如果可以、您能帮助计算晶体管的参数吗?谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可能的、但电感器纹波很高、效率不好。 我们以前没有尝试过这种情况。
    您可以参阅数据表中的第14页来设计外部参数。