This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精密5伏直流/直流稳压器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TL780, UCC283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672285/precision-5-volt-dc-to-dc-regulator

主题中讨论的其他器件:TL780UCC283

我正在寻找精密5 VDC 稳压器。  它由大约8 VDC 供电。  1安的电流就足够了。  我需要 TO-220 3引脚封装。  这是2940稳压器的直接替代品。  引脚排列分别为输入引脚1、GND 引脚2和输出引脚3。  我需要工业温度范围。  最大输出电压为5.00 +/- 0.05 VDC  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我认为我们的产品系列中最接近的器件是 TL780。 唯一的问题是整个温度范围内的精度为2%而非1%。 但是、在25°C 时精度为1%。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该稳压器的额定温度仅为0C。 我尝试通过替换容差更小的电压输出稳压器、以尽可能简单的方式解决设计问题。 问题的根本原因是、该稳压器不仅提供逻辑电源、还为模数转换器提供基准输入。 该 IC 所在的单元可能悬挂在地铁车辆下方、在夜间坐在院子里时、暴露在室外气温下、夏季中午时则暴露在阳光下。 因此、在最坏的情况下、我需要降低到-10F。 通常、我们将-25°C 至-40°C 的最低温度指定为最低温度。 该 IC 在-25°C 时会发生什么情况? 输出电压的精度如何? 在如此低的温度下是否会出现其他问题? 涉及的单位有数千个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    遗憾的是、我们在这个封装中没有太多具有该引脚的 LDO。 我能够找到另外一个器件、但其额定温度仅为-40°C 至85°C、精度为2.5%。 您也可以查看 UCC283、但正如我提到的、精度超出了您的要求。

    此致、
    标记