This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10692EVM:可在此 PMIC 上测试的性能标准是什么?

Guru**** 2531680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, LM10504, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680863/lm10692evm-what-are-the-performance-criteria-that-can-be-tested-on-this-pmic

器件型号:LM10692EVM

您好、TI、

我目前正在尝试测试 PMIC、并想提出一些问题。

我正在尝试测量 LM10692的性能标准、我看到我可以测试电压精度、效率、线路/负载调节和瞬态响应。

我想听听 TI 技术人员对 LM10692EVM 的一些可能测试标准。  

请帮我解决!

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeong、
    我已将您的请求传递给我们的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您在 e2e 论坛上发布您的问题。

    您是否正在进行新设计、或者贵公司以前是否在以前的设计中使用过 LM10692?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    是的、其他人以前已经这样做了、但测试的性能标准还不够。

    因此、我将尝试重新执行此项目、并在我们之前的项目中添加更多的性能标准。

    我想知道是否可以对 LM10692EVM 进行任何其他测试?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否列出新设计所需的其他性能标准?

    具体而言、列出系统级所需的要求和每个电源轨(6个直流/直流降压)的要求会有所帮助。

    理想情况下、可在 EVM 上测试器件数据表电气特性中列出的所有规格。

    例如、可以通过满足4个 IQ 情况中每个情况的测试条件来测试静态电流(IQ)参数。 IQ_OFF (参数)=禁用所有 BUCK (测试条件)。
    这是一个系统级参数、通常在每个 IC 上测量、然后将其加在一起以得到 Iq 总计。 UVLO 和 OVLO 也是可测试的系统级参数。

    然后、每个降压(1-6)轨在 EVM 上都有自己的输入和输出、并在数据表中单独列出了电气特性。 每个 BUCK1-6参数都可以在 EVM 上单独进行测试。

    我希望这对您有所帮助、但如果不了解您的性能要求、我不能更具体一些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    根本没有作出任何决定。 我只是在寻找针对 LM10692EVM 的其他性能测试。

    如前所述、我将测试电气特性中列出的所有规格、例如 buck1-6、最大负载电流、静态电流、效率、电压精度(反馈电压)以及直流线路或负载调节和瞬态。

    我想知道要测试的更多参数、就像 UVLO 和 OVLO 一样、因为我不能想到这两者。

    您是否认为也可以/需要测试电源抑制比、启动时间和泄漏测试?

    我期待你的答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如需了解相关信息、LM10692器件最近已更改为"过时"状态。 EVM 也应该已从网站上删除、对此差异深表歉意。 LM10692产品文件夹不再在网络上、而且我们知道该错误后、LM10692EVM 也将从网络中删除。 您可以继续评估 EVM 以了解器件的性能、但无法订购器件。

    如果您有兴趣评估其他器件、请通知我系统电源要求、我们建议您使用最符合这些要求的 PMIC。 TPS65023和 LM26480是一些不需要定制编程的常用可配置 PMIC。 类似的 SSD PMIC 是 LM10504。