This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:外部 PWM - PDRV 设置

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672579/tps92692-q1-external-pwm---pdrv-setup

器件型号:TPS92692-Q1

只是想确保我的思考过程正确: 在为外部 PWM 设置 TPS92692-Q1时、请在斜坡上放置一个249k Ω 下拉电阻器、以关闭内部三角波发生器、然后内部 PWM 发生器直接通过外部 PWM 并将其反相以驱动 PDRV、对吧? 使用外部 PWM 时、PDRV 的连接方式与内部 PWM 发生器相同。对吗?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    它们的工作方式相同。 内部 PWM 仅适用于需要模拟至 PWM 调光的应用。 如果您禁用该功能并将自己的信号应用到 PWM、则其行为将相同。 它使您在选择 PWM 频率时具有更大的灵活性、但包括断开 FET 运行在内的整体调光将是相同的。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、

    那么、我很清楚、您所讨论的断开 FET 是由 PDRV 驱动的 FET 吗?

    非常感谢您的帮助!

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    没错。 实际上、主开关 FET 也会停止、因此无论模拟到 PWM 还是直接施加 PWM、它们的行为都是相同的。

    此致、

    克林特