This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:死区设置?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700745/bq27426-deadband-setting

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、专家、

我想在 bq27426EVM 中获取小型电池(25mAh)的化学 ID。 因此、我将 Rsns 更改为100moh 并校准了 EVM、但当我在4mA 负载下记录它时、我无法获取电流值。 是否应更改"死区"设置? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jrerry、

    您需要减少死区、以便 bqStudio 可以显示被测量的电流。 您还需要校准电流测量。

    请注意、对于此类小容量电池、您需要按照 应用手册中的说明进行操作。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    谢谢、我会尝试一下。