This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:请解释方框图。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700192/tl4242-please-explain-the-block-diagram

器件型号:TL4242

你(们)好

TL4242-Q1正在使用中。

我不理解数据表中的方框图。

是否可以尽可能地描述?

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taemin、

    您在该图上有什么具体问题? 没有特定方面解释整个图表并不容易。 除此之外、方框图只是器件的简化图。 数据表中包含器件的详细特性说明和典型应用。 您可以按照这些设计说明进行操作。 谢谢。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shirley He

    感谢你的答复。

    如果总体说明不简单、您能解释偏置电源、带隙基准和比较器部分吗?

    我礼貌地问。

    谢谢、

    TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Teamin、

    偏置和带隙电压基准用于产生温度无关的电压基准、该基准广泛用于集成电路。 比较器用于将 REF 引脚上的基准电压调节为177mV (典型值)。

    此致、

    谢利·何