This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:有关 TPS61021A 应用问题的问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700768/tps61021a-questions-for-tps61021a-application-issues

器件型号:TPS61021A

各位专家:

我们的客户在光学模块项目中使用 TPS61021A、他们发现当负载较轻时、输入和输出电流纹波大于他们无法接受的重负载。 由于其 PCB 设计的限制、无法更改、他们希望在 VOUT 和 VIN 之间添加一个电阻器、以便通过增加一些负载电流来实现 PFM 模式、您能否帮助检查此解决方案是否存在任何问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 PFM 模式下、TPS61021A 的 Vo 纹波可控制在40mV 以下或附近。 它们的输出纹波当前是什么?
    如果它们不关心效率、则可以添加一些虚拟负载。