This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670931/tps54160-tps54160

器件型号:TPS54160

你(们)好

 我的 TPS54160有问题、我使用10-40V 作为输入电源、获得4.85V 作为输出。

我正在使用数据表(第31页)中的参考电路 、并使用该公式 R1=R2 x ((Vout-08v)/0.8V)在所选输出 R1=52k 时获得5V 电压。

 我将此输出用于 LCD 和微控制器,问题是当我在没有 LCD 和微控制器连接的情况下使用此输出 时,效果良好,输出电压为4.85V,但当我将其连接到 LCD 和微控制器输出电压降至1.28V 时。

我 尝试使用外部5V 电源电路为 LCD 和微控制器供电时、工作正常(电流为0.038A)。

我 不明白问题是什么是 TPS54160、LCD 和微控制器的问题。

下面是我正在使用的电路。

提前感谢

Kartik Jagtap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    加载电源时是否有开关节点波形? 可能首先使用电阻负载、看看它的行为方式。 它还会降低电压吗?
    您是否尝试在输出端添加另一个47uF 电容器?
    您有布局图吗?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief  

    感谢您的回复

    我使用的是4.7uF 铝电解电容器、是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要帮助以解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kartik、

    原理图显示了47uF 输出电容器。 您会说输出端有一个4.7uF 的电解电容器。 请澄清哪一个是正确的。 4.7uF 对于该设计来说太小、环路可能不稳定。 如果47uF 准确、请按照 Arief 在第一份答复中的建议、尝试使用47uF 陶瓷电容器。

    请为我们提供更多信息、以帮助调试您的问题。 TPS54160是一款1.5A 降压转换器。 它应该能够处理0.038A 负载而不会出现任何问题。

    正如 Arief 在第一份答复中所询问的、请尝试将 TPS54160的输出连接到电阻负载、并检查不同负载电平下的性能。 还在输出电压降至1.8V 时提供 PH 节点波形。 如果可能、当输出连接到 LCD 和 uC 时、还请在转换期间提供 Vout、Vin 和 PH 波形。

    此致、