This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099负载瞬态响应

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700201/tps61099-tps61099-load-transient-response

器件型号:TPS61099

您好!

我们有关于客户 TPS61099负载瞬态响应的问题。

当从空载变为30mA 时、稳定输出电压需要250μsec μ s。

■Ω 条件:VIN=2.0V、VOUT=3.0V、IOUT=10-30mA、原型板

■问题
在轻负载(Iout=10-30mA 时、是否有任何方法可以改善负载瞬态响应?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们负责该部件的工程师正在度假、您的帖子将在他返回办公室后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您观察到的波形? 您还可以添加10pF 前馈电容器以改善响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的快速响应。

    我想向您发送来自客户的波形、但该文件是我们的客户 NDA。

    在这种情况下、我如何与您联系?

    此致、
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要把你添加为朋友。 您可以向我发送私人消息。