This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:未连接电池时 SYS 的行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682733/bq24259-behavior-of-sys-when-no-battery-is-connected

器件型号:BQ24259

在某些情况下、可能需要断开电池(BATFET 关闭)。 我们也可能有没有电池的产品。

您能告诉我们、在这些条件下 SYS 有什么行为吗? 当电池断开连接或不存在时、SYS 引脚上的电压是多少? 基本上、我们能否将该器件用作降压转换器、将输入电压转换为较低的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当充电被启用时、当没有电池被连接时、SYS 将在充电电压和再充电阈值之间振荡。 振荡的频率将取决于 SYS 上的电容。 本质上、电容器将被视为电池。

    如果不需要此类行为、我们建议禁用充电、器件会将 SYS 调节到 Sysmin 电压。