This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:锂磷酸盐电池

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ40Z50-R1, BQ34Z100-G1, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672587/bq34110-lithium-phosphate

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ34Z100-G1BQ40Z60

我正在为 磷酸锂电池组选择电量监测计。

电池组为2S2P (26mm 磷酸铁锂电池3.2V 和3.4Ah)、 2S2P 电池组将为6.4V 和6.4Ah。

该电池组将为具有步进电机的器件供电、该电机可产生 100mA 至2.5A 的动态电流曲线(尖峰)

我访问 TI 网站、选择电量监测计并缩小到以下4个选项:

 

BQ34110

BQ40Z50-R1

BQ34Z100-G1

BQ40Z60

 

您可能会提供浏览选择的见解、并希望寻求您的专业知识、以确保 我不会因为电池化学特性的依赖性而错过关键参数。

只有 BQ34110提到库伦计数

对于这种化学物质、哪一种更适合于精度库仑计数或阻抗跟踪等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    阻抗跟踪监测计具有更高的精度。 bq34z100-G1和 bq34110均支持磷酸锂铁。 bq34110是具有放电结束确定功能的 CEDV 电池电量监测计。 如果您关心的是精度、我建议您使用 bq34z100-G1、这是 Impedance Tracking 监测计。

    此致、
    伯利恒