This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:禁用或不使用 BQ25120器件上的温度感应电阻器。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670296/bq25120-disable-or-not-use-temp-sense-resistors-on-the-bq25120-device

器件型号:BQ25120

您好!

我不想在 BQ25120上使用温度传感器电阻器。 电池中没有温度传感器。 如何禁用此功能? 在电池电量耗尽的情况下、只有在电池开启后才会有微型电池。 系统在哪个点打开?

谢谢

Todd K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电池中没有温度传感器、则可以在 TS 引脚上连接一个电阻器、而不使用 bq25120a 温度监控器功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将 TS 引脚短接至 Vin 以禁用、还是需要使用电阻器将其上拉?  

     

    如果我不需要额外的电阻器,我不需要它。 更愿意禁用、只需使用迹线将其连接到 VIN 即可。

     

    此致、

    Todd K

    Avnet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将其上拉至 TS、确保 TS 引脚上的电压高于禁用 TS 功能的 TSOFF (>60% VIN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    那么、为了确认、不需要电阻器? 您可以将 TS 直接短接至 Vin?

    谢谢、
    不需要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enos、
    没错。 如数据表的第9.3.16节所述、将 TS 上的电压置于 TSOFF 阈值以上将禁用 TS 功能。 TSOFF 阈值介于 VIN 的55%至60%之间、因此将 TS 上拉至 VIN 将禁用 TS 功能。 与使用上拉电阻器相比、TS 中的 VIN 短接会导致 VIN 上的电流消耗略高。

    此致、
    Raheem