This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:仿真过冲

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700378/tps61041-simulation-overshoot

器件型号:TPS61041

尊敬的 E2E 社区:  

我想使用 TPS61041为压电元件供电。 但是、当我在所需的开关间隔内运行器件时、会在从"打开"转换为"关闭"时导致~300mV 的过冲。 我附了下面 Vout 的屏幕截图。 您知道吗、器件是否可以处理它? 过冲是否存在任何限制?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们负责该部件的工程师正在度假、您的帖子将在她返回办公室后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您好、先生、

    当存在负载瞬态时、过冲是一种正常现象。 您的 Vin、Vo 和负载瞬态值是多少? 如果最大 Vo 仍在规格范围内、则没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    谢谢!
    Vo 为7V、因此应该可以、因为 TPS 的 Vomax 表示为28V。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,感谢酒店的更新!