This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3478、LM3481和 LM3488有何区别?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682787/lm3481-what-is-the-difference-between-lm3478-lm3481-and-lm3488

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:LM3478LM3488

您好!

我想弄清楚 LM3478、LM3481和 LM3488之间的区别是什么、但根据它们的快速比较表、我看不出它们之间有什么区别。 有人可以、请给它一些说明吗?

另一件事是:是否可以使用它们创建具有150V 至500V 可调输出的电路? 可实现的最高电流是多少? 这些电路中的多个可以并联吗?

我想为电容器组充电、电容器组需要通过某些线圈放电以生成 EM、重复时间短(最多每几毫秒)。  我是否应该考虑使用多个电容器组并对每次放电的电容器组进行仲裁?

有人对如何解决问题有任何建议吗? 请将其理解为荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此器件的专家将在下周回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参阅此 帖子。 这些器件相当相似、但 UVLO 和频率是否可由外部控制会有所不同。  

    -Garrett