This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关于 BQ78350-R1如何从永久故障中恢复?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700531/bq78350-r1-about-bq78350-r1-how-to-recovery-from-permanent-fail

器件型号:BQ78350-R1

你(们)好   

我对 BQ78350R1 永久故障恢复有一个非常简单的问题。

[问题]  

 如何在 BQ78350R1永久故障后恢复?

  例如  

   仅电池 释放??  或什么 命令???  

我们正在寻找在  生产过程中出现永久性故障错误的情况下将其释放的方法。

 

谢谢、尊重

三月贾斯珀(Sugimoto)  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月、
    使用 ManufacturerAccess 命令0x0029永久故障数据复位、可以在评估或生产中清除 bq78350-R1永久故障。 请参阅技术参考手册17.2.25。
    一旦封装结束、此命令就不可用、因为现场永久性故障将会持续存在。 如果在生产过程中意外设置、请使用取消密封完全访问过程、然后清除 PF 数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295  

    非常感谢、

    我了解 了密封条件下的此命令。

    谢谢、尊重

    三月贾斯珀 ( Sugimoto)