This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25141:LM25141在数据表和 Webench 仿真之间实现了效率断开

Guru**** 2812395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672631/webench-tools-lm25141-lm25141-efficiency-disconnect-between-datasheet-and-webench-simulation

器件型号:LM25141

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我对轻负载下的效率有疑问、并看到数据表曲线/数字与 Webench 仿真之间存在差异。 哪一个最能反映器件的实际性能? 我们计划:

输入电压:4.5-36V

输出电压:3.8V

输出电流:7A

尽管这些数字与数据表略有不同、但我希望曲线/数字大致相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我建议遵循数据表、因为它基于基准测量。

    希望这对您有所帮助?

    David。