This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bq40Z50充电电压/充电电流降级

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700755/bq40z50-bq40z50-charge-voltage-charge-current-degradation

器件型号:BQ40Z50

如果寄存器(技术参考 sluubk0a 的 p 42)中设置了适当的位(cycle_degrading)、bq40z50的–R2版本能够执行基于周期计数的充电电压/充电电流降级。 此函数是否使用0x17寄存器(循环计数)作为函数的基础? CycleCount 会计算放电次数(只是为了验证)? 是否可以使用-R2 GG 版本根据 CycleCount 编号完全禁用充电?

从规格来看、R1版本中不存在此降级特性。 设置操作的任何内部功能、可执行类似的充电禁用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、
    是的,周期计数降级基于0x17 CycleCount()。
    如果累积放电大于 FullChargeCapacity()(如果[CCT]= 1)或 DesignCapacity()(如果[CCT]= 0)的设置"周期"百分比、则周期计数将递增。
    在 bq40z50-R2中、降级模式电流设置可设置为100%以禁用充电。
    此功能在 bq40z50-R1中不可用、必须由主机适当处理。
    此致、
    Swami