This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1编程规格和内存说明

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700733/bq40z50-r1-bq40z50-r1-programming-specifications-and-memory-description

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的所有人:

TI 认为我之前的案例已解决并锁定、但任何器件专家都回答了我的问题!

那么、要在 BQ40Z50-R1上获得 TI 的支持、应遵循哪个正确的通道?

谢谢你。

此致、

Giovanni Salvador

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、
    我将在这里引用最初的问题作为参考:
    "我必须开发一个编程驱动程序、以便将客户的固件写入 BQ40Z50-R1的内部存储器(使用系统内编程)。
    我认为我必须使用 SMBus 接口。
    遗憾的是、我找不到该器件内部存储器的任何详细说明、也找不到其编程规格。

    您可以与我分享这些 pdf 吗?

    从技术参考资料中、我可以看到地址0x4000之后有一个闪存区域;我的客户的固件有数据需要在以下地址范围内进行编程:
    0x4000 - 0x5FFF
    0x100000 - 0x10DFFF
    0x140000 - 0x1401FF"
    从0x100000到0x10DFFF 和0x140000到0x1401FF 的闪存范围包含 TI 的固件和完整性数据、并且只能使用 www.ti.com/.../advanced-bqmtester 等 TI 工具进行编程
    地址范围0x4000至0x5FFF 具有客户可以更改的设置、并且可以在系统中进行编程。 此过程在 www.tij.co.jp/.../slua743.pdf 中进行了说明
    此致、
    Swami