This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22994:仅 GPIO 模式。

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672383/tps22994-only-gpio-mode

器件型号:TPS22994

您好!

我计划从 TPS22994进行唯一的 GPIO 控制。 我可以将 SDA、SCL、VDD 保持悬空还是应接地? ADDx 应接地? 最好在冷启动时关闭、我该怎么做?  

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    如果您不打算使用 I2C、则可以将 SDA、SCL 和 VDD 保持悬空。 ADDx 不应悬空、将 这些引脚连接 到 GND 将适用于应用。 如果在启动期间拉低 ON 引脚、则在冷启动期间不会启用任何通道。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的支持。 是否应将 ON 引脚直接接地或使用下拉电阻器。 如果我需要一个电阻器、您会建议什么值。 NET ixst 将这些引脚连接到 GPIO、对吧?

    此致、
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    您可以直接将 ON 引脚下拉至 GND、也可以通过下拉电阻器。 对于电阻器值、10kΩ Ω 或100kΩ Ω 可以正常工作。 您可以将 ON 引脚直接连接到微控制器上的 GPIO 输出。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius