This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对4.5V-36V 至3.8V、6A 电源控制器的建议

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671133/recommendations-for-4-5v-36v-to-3-8v-6a-power-controller

主题中讨论的其他器件:LM73606LM25141

您好!

我正在寻找一款能够将4.5V-36V 转换为3.8V 且具有6A 输出的控制器。 LM73606非常适合这种设计的参数、但我想知道是否有一个控制器器件具有相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是符合您的标准的控制器:

    LM25141 -低 IQ、宽输入范围同步降压控制器 3.8. 42. 1.5 15. 20. 1 1 350 26600 0.035. 可调节电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、电源正常、 预偏置启动、扩频、同步整流、UVLO 固定
    LM5141 -低 IQ、宽输入范围同步降压控制器 3.8. 65 1.5 15. 20. 1 1 350 26600 0.035. 可调节电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、电源正常、 预偏置启动、扩频、同步整流、UVLO 固定
    LM25141-Q1 -具有扩频频谱的汽车类2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 3.8. 42. 1.5 15. 20. 1 1 350 26600 0.035. 可调节电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、电源正常、 预偏置启动、扩频、同步整流、UVLO 固定
    LM5141-Q1 -宽输入2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 3.8. 65 1.5 15. 20. 1 1 350 26600 0.035. 可调节电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、电源正常、 同步整流
    LM5140-Q1 -宽输入电压、双路2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 3.8. 65 1.5 15. 40 2. 1 350 26600 0.035. 可调电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、相位交错、 电源正常、同步整流
    TPS43350-Q1 -汽车类4V 至40V 低 IQ 双路同步降压控制器 4. 40 0.9. 11. 6. 2. 600 0.03% 使能、过流保护、电源正常、同步整流、热关断、 UVLO 固定
    TPS43351-Q1 -具有频率范围的汽车类4V 至40V 低 IQ 双路同步降压控制器 扩频 4. 40 0.9. 11. 6. 2. 600 0.03% 使能、过流保护、电源正常、同步整流、热关断、 UVLO 固定
    TPS40132 -具有600mV、.8%基准电压的双通道多相控制器 1 40 0.6. 5.8 40 2. 2. 100 1000 1 使能、频率同步、相位交错、电源正常、预偏置启动、 遥感、同步整流
    TPS40180 -单相可堆叠控制器 2. 40 0.7. 5.8 25 1 1 150 1000 3. 使能、频率同步、相位交错、遥感、跟踪
    TPS40131 -具有集成 MOSFET 驱动器的两相同步降压控制器 1 40 0.7. 5.8 50 2. 2. 100 1000 1 使能、频率同步、相位交错、电源正常、预偏置启动、 遥感、同步整流
    TPS40140 -可堆叠双通道多相或双通道独立输出控制器 2. 40 0.7. 5.8 25 2. 2. 150 1000 2.8. 使能、频率同步、多路输出、相位交错、遥感、 跟踪

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LM25141似乎符合我们的规格! 不过、我有一些担心、因为数据表和 Webench 仿真之间的效率值/曲线不同、尤其是在较低负载下。 您能评论一下我应该更信任的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我不直接支持 LM25141、但如果您查看图形、您可以看到数据表图形的条件不同于您的 Webench 设计。 条件和外部组件都会影响效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    完全理解。 如果我制作新的 E2E 主题、或者您能否转发给我、我们将非常感谢您为 LM25141联系合适的应用工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我将继续、开始一个引用 LM25141的新线程。 他们应该迅速作出反应。 我们可以关闭该线程。