请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM73606、 LM25141您好!
我正在寻找一款能够将4.5V-36V 转换为3.8V 且具有6A 输出的控制器。 LM73606非常适合这种设计的参数、但我想知道是否有一个控制器器件具有相同的功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是符合您的标准的控制器:
LM25141 -低 IQ、宽输入范围同步降压控制器 | 3.8. | 42. | 1.5 | 15. | 20. | 1 | 1 | 350 | 26600 | 0.035. | 可调节电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、电源正常、 预偏置启动、扩频、同步整流、UVLO 固定 |
LM5141 -低 IQ、宽输入范围同步降压控制器 | 3.8. | 65 | 1.5 | 15. | 20. | 1 | 1 | 350 | 26600 | 0.035. | 可调节电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、电源正常、 预偏置启动、扩频、同步整流、UVLO 固定 |
LM25141-Q1 -具有扩频频谱的汽车类2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 | 3.8. | 42. | 1.5 | 15. | 20. | 1 | 1 | 350 | 26600 | 0.035. | 可调节电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、电源正常、 预偏置启动、扩频、同步整流、UVLO 固定 |
LM5141-Q1 -宽输入2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 | 3.8. | 65 | 1.5 | 15. | 20. | 1 | 1 | 350 | 26600 | 0.035. | 可调节电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、电源正常、 同步整流 |
LM5140-Q1 -宽输入电压、双路2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器 | 3.8. | 65 | 1.5 | 15. | 40 | 2. | 1 | 350 | 26600 | 0.035. | 可调电流限制、使能、频率同步、轻负载效率、相位交错、 电源正常、同步整流 |
TPS43350-Q1 -汽车类4V 至40V 低 IQ 双路同步降压控制器 | 4. | 40 | 0.9. | 11. | 6. | 2. | 600 | 0.03% | 使能、过流保护、电源正常、同步整流、热关断、 UVLO 固定 | ||
TPS43351-Q1 -具有频率范围的汽车类4V 至40V 低 IQ 双路同步降压控制器 扩频 | 4. | 40 | 0.9. | 11. | 6. | 2. | 600 | 0.03% | 使能、过流保护、电源正常、同步整流、热关断、 UVLO 固定 | ||
TPS40132 -具有600mV、.8%基准电压的双通道多相控制器 | 1 | 40 | 0.6. | 5.8 | 40 | 2. | 2. | 100 | 1000 | 1 | 使能、频率同步、相位交错、电源正常、预偏置启动、 遥感、同步整流 |
TPS40180 -单相可堆叠控制器 | 2. | 40 | 0.7. | 5.8 | 25 | 1 | 1 | 150 | 1000 | 3. | 使能、频率同步、相位交错、遥感、跟踪 |
TPS40131 -具有集成 MOSFET 驱动器的两相同步降压控制器 | 1 | 40 | 0.7. | 5.8 | 50 | 2. | 2. | 100 | 1000 | 1 | 使能、频率同步、相位交错、电源正常、预偏置启动、 遥感、同步整流 |
TPS40140 -可堆叠双通道多相或双通道独立输出控制器 | 2. | 40 | 0.7. | 5.8 | 25 | 2. | 2. | 150 | 1000 | 2.8. | 使能、频率同步、多路输出、相位交错、遥感、 跟踪 |
如果您需要进一步的帮助、请告诉我。