This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:TPS3700窗口比较器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682608/tps3700-tps3700-window-comparator

器件型号:TPS3700

在 使用 TPS3700窗口比较器时、以下各项的 R1、R2和 R3值应为多少、

过压限值=>5.6V

欠压限值<= 4.4V

有人能给我一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanan、

    我们实际上已经发布了一个 TPS3700工具、用于帮助做出这些决策。 您可以 在此处自行修改 (TPS3700 产品页面上提供) 并输入您自己的值。 我还计算了这些电阻器值、似乎合适的值为 R1 = 2.09MΩ Ω、R2 = 41.8KΩ Ω、R3 = 163.8KΩ Ω。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saravanan、

    我会选择:

    R1 = 270k + 8k2
    R2 = 5k6
    R3 = 20k + 1k8

    采用容差为+/-1%的电阻器。 为了提高精度、您甚至可以使用具有+/-0.1%容差的270k、5k6和20k 电阻器。 8k2和1k8电阻器仍可为+/-1%。

    Kai