This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:要使用哪个参考原理图?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672615/bq27542-g1-which-reference-schematic-to-use

器件型号:BQ27542-G1

团队、

我的客户正在 BQ27542-G1中进行设计、他们找到了两个非常相似的参考原理图可供使用。 一个在数据表中、另一个在参考设计中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    那么、这里的问题是使用哪一个? 我建议使用数据表中的第一个参数。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 onyx。

    您是否有机会详细说明两者之间的性能/特性差异以及参考设计为何不使用数据表建议?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    -数据表原理图有一个二级保护器 MM3511、而另一个设计没有。
    -数据表原理图使用齐纳二极管实现 ESD 保护、参考设计使用电容器。

    我没有设计该参考设计、因此我不知道为什么它不使用数据表建议
    谢谢
    Onyx