This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:与 MSB432微控制器的 PMBus 接口

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679649/tps549b22-pmbus-interface-with-msb432-microcontroller

器件型号:TPS549B22

在我的设计中使用 TPS549B22。 我使用 MSP432作为工作电压为1.8V 的系统控制器。

-能否将 TPS549B22 PMBus 直接连接到 MSB432 I2C 端口?  

-我是否必须在两者之间使用任何电平转换器? 如果是、请您建议任何合适的电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    您能告诉我 MSP432接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    下面是控制器器件型号、电源和接口详细信息。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    控制器:MSP432P4111T
    AVCC1、AVCC2、DVCC1和 DVCC2:1.8V
    PIN78 (UCB1SDA):PMBus 数据
    PIN79 (UCB.S.):PMBus CLK
    PIN80 (UCB3SDA):PMBus 警报

    我想我需要在从 TPS549B22到 MSP432的每条线路上使用一个上拉电阻器。 如果是、建议使用的上拉电阻值是多少? 我将把它上拉至1.8V。

    此致、
    Kiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、
    我想得到一个明确的答案、但我认为10千欧是好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、
    上拉电阻器的值会有所不同、但需要在 SMBus 规范范围内。 请参阅以下链接第23至26页。 当我们对此进行测试时、我认为我们必须查看示波器上的波形、并使用上拉值来调整总线线路的每个上升沿的速度和形状。

    http://smbus.org/specs/