This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:时钟同步点选择

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672403/tps543c20-clock-sync-point-selection

器件型号:TPS543C20

你(们)好

我的客户有疑问。

请参阅 URL 的 P9。

有一个用于同步"独立"和"主同步输入"的电路。

客户希望通过将相移180°来使用此电路。

在这种情况下、是否可以通过将"Master Sync in"的 RT 终端设置为打开来实现?

最棒的地方

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我对它的理解。  我将再次检查、稍后再返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已验证您引用的数据表信息是否正确。