This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:查询 Qmax 更新

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672550/bq27426-querying-qmax-update

器件型号:BQ27426

您好!

第6节指出"在监测计复位或发生电池插入事件之前、[Qmax_up]和[RES_up]位都保持置位。" 但是、在下面的同一节中、它还指出:"后续 Ra 表更新也仅在放电期间发生、并且之前发生了 Qmax 更新、这可以通过置位的控制()寄存器中的[Qmax_up]位来验证。"

但是、如果 Qmax_up 已通过初始更新进行设置、并且除非发生 POR 或电池插入事件、否则无法清除、我们如何使用监测计的寄存器来确定之前的 Qmax 值是否已更新? 第二种状态与第一条语句的说法相矛盾、除非我遗漏了其他内容。 我们是否能够清除 Qmax_up 位(在评估软件中、我目前无法清除该位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    您可以通过检查数据闪存中的 Qmax 值来确定 Qmax 是否已更新、以查看其是否已与之前的值发生变化。

    谢谢
    Onyx