This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:定时器引脚问题

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680102/lm5060-timer-pin-question

器件型号:LM5060

您好!

        以下是同一电路板上的正常芯片和异常芯片测试。 对于异常芯片、定时器引脚的电压超过2V 阈值条件。    我能不能?这种异常芯片导致这种现象的根本原因是什么?LM5060已经运行了4K 个正常芯片、但这种异常芯片却发生了。 谢谢你。   

       

普通芯片

芯片异常

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    电路板上很可能存在故障、并且计时器已超时、关闭栅极。 查看加电时的计时器与电流。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您以前是否见过此问题? 我们知道计时器行为异常、但计时器引脚是输出引脚、我们想知道这是由 IC 内部损坏还是计时器引脚损坏造成的。 谢谢!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计时器看起来刚刚超时。 您需要查看上电时的电流、Vin、Vout、Vtimer、Vgate、以了解正在发生的情况。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的回复!

    我仔细研究了它、发现 Vgate 不会上升(始终保持零)、VTIMER 引脚会在开始上升、并且不会出现故障(无 VDS 或启动故障)。 对于同一电路板、我们使用全新的优质 LM5060进行了测试、它可以正常导通。 因此、我们认为这个问题是由于 IC 本身造成的。 我们测量了每个引脚阻抗(相对于 GND 以及栅源极和漏源极)、结果中没有之前的短路/开路。 我们想知道我们是否可以尝试找出根本原因。

    非常感谢!!!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    需要查看请求的启动波形以进一步提供帮助。 通过电子邮件发送这些信息、以便更轻松地进行诊断。 IC 可能已损坏。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢!! 我将通过邮件向您发送启动波形、谢谢!

    此致、

    Ann Lien