This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:LMZ22010:输入电压= 12V、输出电压=- 4V、输出电流= 8A

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671974/lmz22010-lmz22010-vin-12v-vout---4v-iout-8a

器件型号:LMZ22010

你(们)好

请提供 示例原理图(输入电压= 12V、输出电压=- 4V)?

2.(输入电压= 12V、输出电压=- 4V)这是 LMZ22010的良好设计吗?

3.有更多适合这种情况的 IC? (VIN = 12V、Vout =- 4V、Iout = 8A)

非常感谢

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于占空比约为0.25、因此我认为该部件的电流能力不足。
    因此、该器件可实现的最大 Iout 为(1-D) x 10A = 7.5A。 这大约是100%的效率
    有关详细信息、请参阅此注释
    www.ti.com/.../snva722b.pdf

    谢谢
    -Arief