This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:TPS53319_SAFE 工作区

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672553/tps53319-tps53319_safe-operating-area

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件: TPS53355

大家好、团队、

我们的客户计划在其应用中使用 TPS53319。
他们希望知道 TPS53319的安全工作区。
请参阅第13页上的 TPS53355数据表。
它包括 TPS53355的安全工作区、如图32和33。

 您有 TPS53319的这些图吗?
请您向我们分享这些图表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goa-San、

    我怀疑我们有它们。  如果我们这么做、它们将发布在数据表中、  SOA 在很大程度上取决于 PCB 面积和设计、因此这些曲线实际上是为了演示目的。  您的实际 SOA 可能会有所不同。  我将检查是否有可用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我验证了 TPS53319没有任何 SOA 数据。 但是、数据表中有热像。