This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:设置和读取存储器中的位

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698600/ucd90320-setting-and-reading-a-bit-in-memory

器件型号:UCD90320

您好!

我想知道是否有任何设置可以在 RAM 中设置特定位。

电流扫描:

我将收到一个外部信号、该信号到达 UCD90320并落在 GPIO 上、指示要开始的断电序列。

断电完成后、我希望外部软件了解它。 但我不想为此驱动引脚(如任何 GPO 或 LGPO)、也就是说、我不想通过模拟输出传输此信息。

断电后、我想设置任何位(表示断电序列完成)、哪个外部软件可以通过 PMBus 命令 和 I2C 链路访问。

如果可能、PMBus 命令的作用是相同的

谢谢、此致、

Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以使用最后一个电源轨的 RAMP_DOWN 位来确定断电是否完成。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以读取 STATUS_WORD 的位6。 如果该位被置位、则表示所有电源轨的使能信号都关闭。 如果该位未置位、至少一个电源轨的使能信号开启。

    此致
    Yihe