This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:无法设置 FC 位

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682471/bq27411-g1-fc-bit-can-not-be-set

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

充电      完成时、我使用充电器为电池充电, 未    设置 FC 位。

   bqStudio 中显示的电压为 4094mV, 、而我的万用表显示 的电压为 4092mV。

电流  为0mA。μ A

该容量长期 保持不变 。

我 的设置 为:

锥率 :100。

当前锥形窗口:40。
最小锥形容量:25mA.h

锥形电压 :4075mV。

            我不知道充电 完成时为什么未设置 FC 位。     问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    0mA 不符合用作充电检测的条件。 在充电器停止充电之前、您需要确保您的充电电流低于用于计算收尾速率的锥形电流、否则您将无法设置 FC。 0mA 不符合充电器满足锥形条件所需的电流要求
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您的解释有一些疑问。

    首先,在我的理解中,锥度速率是满足锥度条件所需的最小平均电流。
    我将锥形电流设置为100。 )锥形电流的单位为.1hr、因此对应的电流为100/(6*60 μ A/秒、我对吗?
    我将锥形,设为40 μ s、因此、在锥形窗口中、充电电流应低于100/()60*6 μ A/秒、以满足锥形条件。 我是对的吗?

    其次、根据我的理解,在充电的最后阶段,电流非常接近于零、充电电流当然小于锥形电流。 我是否误解了参数,锥度率的含义。


    第三,充电器是否有一个诸如锥形电流之类的参数,充电器在该参数下停止充电?
    我的任务是使监测计芯片正常工作、因此我认为我不需要关心充电器、也没有向我的同事索要原理图。 似乎我错了。

    第四,在另一篇文章中,您建议我使用 gpcchem 工具来确定 bq27411中硬编码的 chem ID 是否与我的电池匹配。 如果我的电池与 bq27411中的化学 ID 不匹配、是否会因为不匹配而设置 FC 位?

    谢谢。