This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:高-低引脚上无波形

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672155/lm5121-q1-no-waveforms-at-hi-lo-pins

器件型号:LM5121-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5121

找到使用 LM5121的随附电路。 和 LAYUT、用于将48VDC 的电压 BOSSTING 到60VDC.e2e.ti.com/.../BOOST_5F00_CONTROLLER_5F00_LAYOUT.pdfe2e.ti.com/.../BOOST_5F00_CONTROLLER_5F00_POWERTEK.pdf

问题在于,即使输入 LO 引脚为1.4V,输入电压为40VDC,引脚 HI 和 LO 也不会显示任何波形。

是否有人可以检查电路并判断电路中是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的二极管 D2和 D5极性错误、不允许建立 Vgs 来打开 FET。 顺便说一下、您的原理图未显示从 Q3源极到 GND 的接地连接。 但是、PCB 似乎具有连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D2和 D5是齐纳二极管、通过监督显示为1n4007。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的使用极性错误。 不确定为什么需要它们。 请将其删除、如果您仍想将其保留在板上、请将其翻转。 您应该会看到正常的栅极驱动电压。