This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电池电压结果

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700826/bq76pl455a-q1-cell-voltage-results

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:EM1402EVM

尊敬的先生/女士:

我设法从以下示例代码中收集结果:

  • em1402evm 示例代码或
  • TIDM-TMS570BMS 示例代码

到目前为止、GUI 在以下情况下不会打开:

  1. 已连接 em1402 EVM
  2. GUI 启动

错误消息“Unable to connect to port (无法连接到端口)”。

此外、在以下情况下、GUI 不会打开:

  1. tms57004和 em1402evm 已连接
  2. 构建 TIDM-TMS570BMS 示例代码(构建项目)、调试(调试为- Code Composer Studio 调试会话)并恢复(恢复按钮)
  3. GUI 启动

错误消息“Unable to connect to port (无法连接到端口)”。

我使用 em1402 EVM 和 launchpad XL 57004搜索电池电压结果。 我主要使用 em1402示例代码、因为对 TMS570BMS 示例代码的修改似乎未保持焊接。

用户在尝试使用 GUI 时会犯什么常见错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    EM1402示例代码未设置为与 pl455 GUI 配合使用。 只有 TIDM 示例代码是、因为它使用自定义代码来仿真第二个 UART 端口以与 PC 通信。

    那么、这两个选项是

    1) 1)使用 EM1402示例代码并使用示波器/电流探头来测量平衡电流。
    2) 2)对 TMS570 Launchpad 进行修改并使用 TIDM