This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:在 TPS259231已启用时更改 ILIM 设置

Guru**** 2569185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681281/tps25923-change-ilim-setting-when-tps259231-is-already-enabled

器件型号:TPS25923

您好!

当 TPS259231已启用5V 输出时、是否允许更改 ILIM 设置以更改不同的电流限制值?  我们发现、当 ILIM 电阻器值发生更改时、输出5V 将下降。  这是预料之中的吗?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您可以在运行期间更改电流限制设置、但要确保 ILIM 引脚在更改期间不会保持断开状态。

    请问您的工作原理是什么? 从什么价值到什么价值? 负载电流是多少?

    下面 显示了为另一个类似器件执行双电流限制设置的示例。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

    客户使用以下原理图通过控制 TYPEC_OUT_1-5A 和 TYPEC1_OUT_NEW 信号来更改 ILIM 值。  结果如下面的波形图所示。  你的评论是什么?

    安东尼

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    感谢您提供原理图和测试波形。
    在此转换期间、您能否请求 Q22的输出电流、栅极电压波形?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢!  请根据您的请求查看包含 BFET 的波形、如下所示。  由于客户找不到示波器电流探针、因此他们只能在底部的 ILIM 瞬变前后提供电压/电流读数。

    安东尼

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    如果客户在 CC 模式下使用电子负载、建议他们在 CR 模式下使用。 您能否让他们再次测试/检查。
    当使用"相同的负载阻抗"从 ILIM=HIGH 切换到 ILIM=LOW 时、器件看起来会进入热关断状态。 请参考该主题以了解更多说明、如果不清楚、请告知我。 e2e.ti.com/.../2210530

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您是否能够在 CR 模式下获得测试波形? ILIM 设置期间的放大波形以80ms 的时间刻度而不是400ms 的时间刻度变化。 我们无法以太低的时间刻度来实现热关断响应。

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    在 CR 模式下对其进行测试后、客户现在可以获得预期行为。

    感谢您的支持!

    安东尼