This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:用于便携式设备的机械电源开关。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672567/bq21040-mechanical-power-switch-for-use-in-portable-device

器件型号:BQ21040

我正在设计一个包含 BQ21040、机械电源开关和单节锂离子电池的原型手持测量系统。 该单元还包含一个用于充电的微型 USB 端口。 手持设备使用蓝牙连接到平板电脑或手机。

手持式设备需要能够在设备插入(并充电)时或在设备依靠电池运行时工作。

我让原型板在这两种情况下都工作。 但是、当电池滑动开关处于关闭位置时、充电 LED 亮起。 我希望始终将电池连接到 BQ21040、然后使用电源开关隔离其余的手持设备。 这样、只要插入电缆、电池就会充电、而充电 LED 会亮起... 即使电源开关处于关闭位置也是如此。 但是、这不能按预期工作。 当我阅读文档时、我的印象是每当输入电压被移除时、B!21040将进入高阻抗省电模式。

我知道我可以移动机械电源开关、从而完全隔离电池。 但我希望能够在没有打开开关的情况下为电池充电。

我在这里出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我添加了原理图的一些图像、但它们并未显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与您联系、需要原理图。