This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320EVM-783:UCD90320配置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697653/ucd90320evm-783-ucd90320-configuration

器件型号:UCD90320EVM-783
主题中讨论的其他器件:UCD90320

您好!

我想监控12V 电压、并且使用了以下分压器。 VCC12_MON 转到 Amon 引脚。

我应该在 Fusion GUI 的 Vout Scale MON 字段中设置什么值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您需要将 VOUT_MODE 设置为0x15 (指数=-11)、以便器件能够报告0至16V 之间的电压值
    UCD90320可监控电流上的3.3V (如果使用内部电压基准进行配置)或2.4V 至3.0V (如果使用外部电压基准进行配置)。 因此、根据电压基准值、假设为3.0V、VOUT_SCALE_MONITOR 设置为3.0V/16V=~0.19。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在文档(第5页 e2e.ti.com/.../configuring-pins--throgh-fusion-gui.pdf)中、我附加了 Vout_scale、具体取决于所使用的电阻分压器值。

    您能澄清一下我现在必须遵循的内容。 因为它们使用了等于0.5的电阻器。 在我的情况下,0.199或0.8...会是什么?

    谢谢、此致、

    Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须将 Vout 标度 MON 设置为等于原理图中的标度比。 对于您的情况、比率为2.49/12.49 = 0.1994。 这是您需要输入的编号。


    此致
    Yihe