This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:在曲线的恒定电流部分中、充电电流不保持恒定

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672547/bq24040-charge-current-not-remaining-constant-in-constant-current-portion-of-curve

器件型号:BQ24040

团队、

我有一位客户在他们的最新设计中使用 BQ24040。 在他们尝试为系统充电的每种情况下、尽管电流似乎从正确的值开始、但它在4小时内稳定下降、直到进入恒压模式。   

它们还具有经过测试的不同5V 1A 电源、甚至从未接近1A 充电电流(工作手册中的 Globb 1A)。 我想猜测这与电源的关系比充电器更密切、但我想在其中包含这一点、以防它提供任何见解。

我已经附上了他们的测试结果。

e2e.ti.com/.../SK_2D00_6942ChargeTest.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24040具有几个可能导致此行为的特性。
    如果输入电压降至4.4V、输入电压动态电源管理将降低充电电流。
    如果芯片温度达到125C、热调节将减少充电电流。
    此外、输入到输出压降将降低充电电流、最大500mV 的规格适用于1A、降至500mA。 通常需要500mV 至800mV 以支持1A 或4.7V 至5V 的输入电压。

    建议检查输入电压和器件温度。