This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:5V-400V 升压转换器

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678002/mc33063a-5v-400v-step-up-converter

部件号:MC33063A

您好!

当天的问候!!!

在我们的一个应用中、我们需要400V/10uA 的直流电压。 我正在尝试根据所附图像中的配置生成5V 至400V 的直流电压。  

我已经使用了大约3mH 的电感器并实现了高达270V 的电压。 但问题是电压逐渐降低(电压降至2V、持续导通)、功率 MOSFET 过热。

根据数据表、Vout= 1.25 (1+R2/R1)、这表示它取决于电阻器值。 但在测试期间、输出电压会随电感值的变化而变化。 使用(10-100) uH 电感器时、电压为~100V。 使用时(1-3)、MH 电感器电压上升至~ 270V。

请 建议如何在不加热组件的情况下实现这种稳定的电压。

谢谢  

稻田  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑在电流电路中添加电荷泵级、以使输出电压加倍。 您可以参考以下链接中的原理图、了解如何将电荷泵级添加到升压电路以产生更高的电压。

    www.ti.com/.../tidrom5.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议和分享电路。 我将检查建议的原理图。

    我想知道、MOSFET 加热的原因可能是什么。  我也没有将负载连接到输出电压。

    此外、我想知道您对我先前分享的原理图的评论。 (是否按原样工作或需要任何修改)

    谢谢、此致、

    稻田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有几个因素会导致 MOSFET FET 过热。 第一个是栅极驱动不足、FET 未完全导通、并且仍可以处于线性模式或接近该模式、并具有高 RDS (on)。 这通常与低 VCC 电压有关。 请仔细检查 VCC 是否已建立。 另一个是开关损耗、如果驱动器足够强、但布局会导致栅极振铃或 VDS 振铃。 您可以使用示波器来测量 MOSFET VDS。