This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/UCC28704:无法输入超过25V 的输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700756/webench-tools-ucc28704-unable-to-enter-more-than-25v-output

器件型号:UCC28704

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们希望设计一个恒压和恒流隔离式解决方案。 要求

交流输入:195至265V

输出电压:40V

输出电流:200mA

更喜欢使用 UCC28704、但 webench 无法输入超过25V 的输出功率。

可以提供建议吗?


同时、是否可以帮助建议符合上述要求的任何简单 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 XJ:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    Webench 工具中的 Vout 限制存在错误。
    我们将联系他们进行修改。

    UCC28704在 Vout=40V 时应能正常工作。
    我建议使用 Mathcad 或 Excel 苍蝇、在 TI 网站上提供来设计您的电路。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致
    Kevin