This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:耐温能力

Guru**** 2588775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700501/tlv1117lv-temperature-withstanding-capacity

器件型号:TLV1117LV

您好、先生、

我们计划在工业项目中使用 LDO TLV1117LV (在高温等级下工作)。

其结温高达150 c (绝对最大值)、我们的功率耗散(PD)=.586W。

tj=(62.9*.586)+100=136.8时、 结温小于限值。 但如果温度超过125度多次升高,是否会影响组件的可靠性?

在继续实施之前、我们需要得到您的确认才能执行此操作。

此致

Jom Sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jom、您好!

    TLV1117LV 经过设计、表征和测试、工作结温范围为-40至125 C。 始终如一地超出任何器件的工作结温范围(或任何相关工作规格)可能会降低器件的寿命和可靠性。

    由于您的应用预计会定期超过125 C、因此您应该考虑工作结额定值高于125 C 的器   件。中的参数搜索可帮助您为您的应用选择最佳稳压器。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、您好!

    是的、在高可靠性应用中、应避免137°C 的结温持续更长的时间。 我会采用一个可实现更好冷却的稳压器。 或可安装到散热器上的稳压器。 即使在环境温度为100°C 时、散热器也会带来冷却效果 如果可能、另一种方法是降低输入到输出差分电压。 这也会降低 TLV1117LV 的热耗散。 最终、可以使用前置稳压器来实现此目的、也可以使用散热"前置电阻器"或"前置二极管"。 另一种选择是通过开关为电路供电、或将开关用作前置稳压器。 嗯、有几十种可能的方法可以摆脱困境。 :-)

    Kai