This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能否推荐具有4通道输出的 IC?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65708, LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672065/can-you-recommend-an-ic-with-4ch-output

主题中讨论的其他器件:TPS65708LP8758-E0

为了帮助推荐4通道输出的直流/直流电源、我们希望控制整个产品的输入电流、因此我们不考虑 LDO 的电源。

输入电压:4~6V。

输出电压:3.3V、1.8V、1.5V、1.2V。

输出电流:0.5~1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng、
    该器件将用于什么应用、以及总输出电流是否为0.5A - 1A、或每个通道的输出电流是0.5A - 1A?

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请查看以下器件。 TPS65708有2个降压转换器和2个 LDO、其输出电压范围为0.8V 至3.3V、适用于 LDO 和降压转换器。 LP87332A 还具有2个 LDO 和2个降压转换器、主机通过 I2C 进行控制、并具有可编程的降压转换器正向电流限制。 您还可以查看 LP8758-E0、它具有4个通过 I2C 进行主机控制的降压转换器。 输出范围为0.5V 至3.36V。

    此致、
    Raheem